结果:找到"智能门锁 流动人员管理 13.56M低功耗",相关内容1000条
  • 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
  • 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
  • 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
  • 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
  • 智能家居-智能门锁芯片方案
  • 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
  • SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
  • UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 家居 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
  • 马达驱动DRV8837替代兼容AT8837
  • AT8837为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。AT8837能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机绕组。AT8837能够提供高达15V1A的驱动输出;AT8837具有一个PWM(IN/IN)输入接口。目前在智能门锁应用领域中,该芯片主要用于智能门锁的离合组件的驱动芯片;例如用于stm32为主MCU的智能门锁方案中就用到8837这颗芯片。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: DRV8837 马达驱 电机驱电机 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-05-10 18:11:00
  • CI523智能门锁低成本读写芯片
  • Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
  • 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
  • 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 读卡 FM17522替换 电子 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
  • 廉租房智能门锁系统方案--国家安全管理政策风口
  • 开锁端通常使用的两种方案:1.单频卡:采用13.56MHz频率的RF芯片,用于短距离的识别,其优势是便携、成本低。2.采用13.56MHz+2.4G的芯片,组合成一个既能短距离连接,也能较远距离识别的小型系统。门锁端门锁里面有13.56MHz+2.4G芯片,13.56MHz芯片负责低功耗识别门锁卡,2.4G芯片可连接楼道中继网关传输数据,中继网关可通过4G网络上传到后台数据分析,可以实现监控租客的出入情况,又保护了租客的隐私。系统工作原理廉租房小区门口部署RFID阅读器,当住户携带双频卡进入小区时,2.4G阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56M 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 10:27:00
  • 廉租房智能门锁-人员流动管理方案:SI522+SI24R1+SI24R2E
  • 市场需求:随着国家经济的蓬勃发展,国内人员流动越来越多,体量越来越大,流动人员管理的需求日益增加。众所周知,流动人员多以廉租房为居住地方,因此,这一难题,解决的关键点在于廉租房的管理。与此同时,国家已经针对流动人员的管控出台了一系列文件,也专门设立的监管部门,而目前的定期上门清点住户人员情况的方式,明显不能满足高效准确的人员管理需求,因此,借助物联网来管理成为了必要方式。目前推出了《廉租房智能门锁管理方案》,通过廉租房大门部署远距离RFID识读设备,租客携带RFID双频卡片进入廉租房楼道时,阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行统计,RFID双...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 高频读卡器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:08:00
  • (酒店门锁、桑拿锁)非接触式读卡器13.56Mhz芯片SI522资料
  • (13.56Mhz芯片)SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FM17522 MFRC522 超 13.56Mhz 酒店 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-08 12:26:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: